请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA305 您好!
数据表中没有记录 Pgain 或 POffset 因子的构成方式。
默认情况下为:
0x40000044 = 1 //PGain 0x40000045 = 0 0x40000046 = 0 0x40000047 = 0 //POffset 0x40000048 = 0 0x40000049 = 0
第42页提到 P = PGAIN×P ADC + POFFSET
但是、它们的实际计算方式是怎样的? 寄存器中的补偿常数是实际系数的2^22倍、这是否意味着常数可以是-1到1?
什么是 Pgain、还有因素吗?