This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA305:如何计算 PGain 和 POffset

Guru**** 2549840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/817498/pga305-how-to-calculate-pgain-and-poffset

器件型号:PGA305

您好!

数据表中没有记录 Pgain 或 POffset 因子的构成方式。
默认情况下为:

0x40000044 = 1 //PGain
0x40000045 = 0
0x40000046 = 0
0x40000047 = 0 //POffset
0x40000048 = 0
0x40000049 = 0 

第42页提到 P = PGAIN×P ADC + POFFSET

但是、它们的实际计算方式是怎样的? 寄存器中的补偿常数是实际系数的2^22倍、这是否意味着常数可以是-1到1?
什么是 Pgain、还有因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heiko、

    PGAIN 和 POFFSET 实际上与描述的一样、其中任何一个值都没有额外的比例因子。 PGAIN 的十进制值乘以 PADC 值。 这当然是非常有限的、因为只有整数增益不允许对增益进行非常细微的调整、但这只是其设计方式。

    此致、