请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM95071 在 LM95071数据表的第一页(SNIS137F、2019年5月修订)、微控制器上的 UCxSOMI (从器件输出主器件输入)和 LM95071上的 SI/O 之间连接了一个10K 电阻器。 这个电阻器不应该放置在 UCxSIMO (从器件输入主器件输出)和 SI/O 之间吗? 否则、当 LM95071将数据输出到 UCxSIMO 时、将发生总线争用。