This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95071:电阻器是否错误地放置在数据表中、以及典型应用图中?

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/816736/lm95071-is-a-resistor-incorrectly-placed-in-the-datasheet-s-typical-application-diagram

器件型号:LM95071

在 LM95071数据表的第一页(SNIS137F、2019年5月修订)、微控制器上的 UCxSOMI (从器件输出主器件输入)和 LM95071上的 SI/O 之间连接了一个10K 电阻器。 这个电阻器不应该放置在 UCxSIMO (从器件输入主器件输出)和 SI/O 之间吗? 否则、当 LM95071将数据输出到 UCxSIMO 时、将发生总线争用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    是的、您回答正确、 引脚标签看起来不正确。  我们将更新数据表中的图。

    谢谢、