请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
您好!
能否使用 IWR6843上的 RS232_TX (N5)和 RS232_RX (N4)引脚对 Uniflash 进行编程?
IWR6843为 SOP0高电平、SOP1低电平和 SOP2高电平。
FT232RL 连接在 PC 和 IWR6843之间。
Jayden。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.