This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:能否使用 IWR6843上的 RS232_TX (N5)和 RS232_RX (N4)引脚对 Uniflash 进行编程?

Guru**** 2544100 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/851021/iwr6843-can-i-program-uniflash-with-the-rs232_tx-n5-and-rs232_rx-n4-pins-on-the-iwr6843

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!
能否使用 IWR6843上的 RS232_TX (N5)和 RS232_RX (N4)引脚对 Uniflash 进行编程?
IWR6843为 SOP0高电平、SOP1低电平和 SOP2高电平。
FT232RL 连接在 PC 和 IWR6843之间。

Jayden。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimun、

    我已要求专家对此进行研究、下周有人应该为您提供答案。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、RS232_TX (N5)为黄色、RS232_RX (N4)为紫色。

    SOP0、SOP2为3.3V
    SOP1为 GND。

    谢谢、 Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过查看文档(IWR6843引导加载程序流程)来解决了这个问题。 
    谢谢。