This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000 FPGA HDL 源代码

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/851374/dca1000evm-dca1000-fpga-hdl-source-code

器件型号:DCA1000EVM

您好!

是否可以为 DCA1000EVM 提供 FPGA 源代码? 我们的目标是仅通过以太网控制 DCA1000和 AWR EVM、即 DCA1000的 UDP 和 AWR 板的 FPGA 上的 SPI。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新版本的 mmWave Studio 2.1版提供了可控制 DCA1000EVM 的独立可执行文件。

    mmWave Studio 可从以下位置下载: http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-STUDIO/latest/index_FDS.html

    您可以在以下位置找到感兴趣的文件夹:

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\sourcecode

    请参阅此位置的文档文件夹:

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\Docs

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我知道新版本的 mmWaveStudio 中提供的源代码、但这不能解决我们的问题。 我们希望使用单根以太网电缆控制 AWR/DCA1000设置并接收原始数据。 我们注意到 DCA1000上的 FPGA 与 SPI 总线具有物理连接、通过在 FPGA 上实施 SPI 协议、可以实现单个以太网电缆解决方案!

    我的问题是、是否可以提供 FPGA 源代码、或者 TI 是否计划在 DCA10000 FPGA 上实施 SPI 协议。

    谢谢、

    Amar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar、

    您需要将 USB 电缆连接到 DCA1000EVM、以便向器件发送命令以启动和停止录制。

    这是当前的解决方案、需要使用 USB 电缆发送命令、而以太网电缆仅用于将数据发送到 PC。

    目前没有针对不同解决方案的计划。

    此致、
    Kyle