您好!
是否可以为 DCA1000EVM 提供 FPGA 源代码? 我们的目标是仅通过以太网控制 DCA1000和 AWR EVM、即 DCA1000的 UDP 和 AWR 板的 FPGA 上的 SPI。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以为 DCA1000EVM 提供 FPGA 源代码? 我们的目标是仅通过以太网控制 DCA1000和 AWR EVM、即 DCA1000的 UDP 和 AWR 板的 FPGA 上的 SPI。
谢谢。
最新版本的 mmWave Studio 2.1版提供了可控制 DCA1000EVM 的独立可执行文件。
mmWave Studio 可从以下位置下载: http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-STUDIO/latest/index_FDS.html
您可以在以下位置找到感兴趣的文件夹:
C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\sourcecode
请参阅此位置的文档文件夹:
C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\Docs
此致、
Kyle
您好、Kyle、
我知道新版本的 mmWaveStudio 中提供的源代码、但这不能解决我们的问题。 我们希望使用单根以太网电缆控制 AWR/DCA1000设置并接收原始数据。 我们注意到 DCA1000上的 FPGA 与 SPI 总线具有物理连接、通过在 FPGA 上实施 SPI 协议、可以实现单个以太网电缆解决方案!
我的问题是、是否可以提供 FPGA 源代码、或者 TI 是否计划在 DCA10000 FPGA 上实施 SPI 协议。
谢谢、
Amar