尊敬的先生/女士:
我非常不熟悉连接基于4到20mA 的模拟电路。 我有一个使用 ESP32控制器的项目、因为我发现它没有很好的内部 ADC、因此我更愿意使用外部 ADC 并使用 SPI 或 I2C 与其进行通信。 如果有人建议使用一些 ADC IC 来连接4至20mA 电流输出传感器、这将会很好。 如果有人可以分享德州仪器的一些暂定设计指南、这也将是非常值得赞赏的、这也有助于我了解4至20 mA 电流环路传感器的工作和连接方法。
谢谢
Piyush
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
我非常不熟悉连接基于4到20mA 的模拟电路。 我有一个使用 ESP32控制器的项目、因为我发现它没有很好的内部 ADC、因此我更愿意使用外部 ADC 并使用 SPI 或 I2C 与其进行通信。 如果有人建议使用一些 ADC IC 来连接4至20mA 电流输出传感器、这将会很好。 如果有人可以分享德州仪器的一些暂定设计指南、这也将是非常值得赞赏的、这也有助于我了解4至20 mA 电流环路传感器的工作和连接方法。
谢谢
Piyush
您好、Piyush、
您正在寻找哪种分辨率和通道数? 这是您的一个潜在选择- http://www.ti.com/tool/TIPD166、请告诉我们这是否适合您的目的、或者您是否需要更多设计思路。
您好、Tom、
感谢您的回答。
我的要求是针对大约4个模拟通道、我不知道后续的读数是否有任何损失、但考虑到分辨率没有损失、我认为即使12位 ADC 也足以满足我的应用需求。
如果您可以建议一些特定于此类操作的 ADC、这将是很好的选择。 我在使用12位 ADC 以及控制器测量电压变化方面有一定的经验。
实际上、我想知道是否确实有任何用于连接4至20 mA 电流传感器的特定 ADC、或者它的通用标准是在负载上使用500欧姆电阻器、并使用任何正常的12位 ADC 测量电压。
请提供建议、因为我不确定哪种方法最适合将4mA 至20mA 输出传感器与 ADC 连接。
此致
Piyush
Piyush
ADS1263是2线通信环路 ADC、具有连接到 MCU 的 SPI、这可能适合您。
此外、下面是一个使用它的 TI 设计、例如: http://www.ti.com/lit/ug/tiduc03/tiduc03.pdf
皮尤什-
我也不确定我们在这方面的整个产品系列-也许其他人可能会蜂鸣-
如果它有帮助、或者您可以以任何方式更改传感器或设计的架构- I 您可以指向该使用 MSP430FR2355 (其中包含12位 ADC)的参考 读取 RTD 并将其转换为4-20mA 两线
http://www.ti.com/tool/TIDM-01000
http://www.ti.com/lit/ug/tidue64/tidue64.pdf