This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接4至20mA 液位传感器的 ADC 建议。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/850803/adc-suggestion-for-interfacing-4-to-20ma-level-sensors

主题中讨论的其他器件:ADS1263MSP430FR2355

尊敬的先生/女士:  

我非常不熟悉连接基于4到20mA 的模拟电路。 我有一个使用 ESP32控制器的项目、因为我发现它没有很好的内部 ADC、因此我更愿意使用外部 ADC 并使用 SPI 或 I2C 与其进行通信。 如果有人建议使用一些 ADC IC 来连接4至20mA 电流输出传感器、这将会很好。 如果有人可以分享德州仪器的一些暂定设计指南、这也将是非常值得赞赏的、这也有助于我了解4至20 mA 电流环路传感器的工作和连接方法。  

谢谢  

Piyush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush、

    您正在寻找哪种分辨率和通道数?  这是您的一个潜在选择- http://www.ti.com/tool/TIPD166、请告诉我们这是否适合您的目的、或者您是否需要更多设计思路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您的回答。  

    我的要求是针对大约4个模拟通道、我不知道后续的读数是否有任何损失、但考虑到分辨率没有损失、我认为即使12位 ADC 也足以满足我的应用需求。  

    如果您可以建议一些特定于此类操作的 ADC、这将是很好的选择。 我在使用12位 ADC 以及控制器测量电压变化方面有一定的经验。  

    实际上、我想知道是否确实有任何用于连接4至20 mA 电流传感器的特定 ADC、或者它的通用标准是在负载上使用500欧姆电阻器、并使用任何正常的12位 ADC 测量电压。  

    请提供建议、因为我不确定哪种方法最适合将4mA 至20mA 输出传感器与 ADC 连接。  

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush、

    我不能想到我们产品系列中专门针对4-20mA 应用的任何 ADC、它通常可用于电压测量、因此500 Ω 或其他类似负载将是使用最广泛的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piyush

    ADS1263是2线通信环路 ADC、具有连接到 MCU 的 SPI、这可能适合您。  

    此外、下面是一个使用它的 TI 设计、例如: http://www.ti.com/lit/ug/tiduc03/tiduc03.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    正如我提到过的、我在连接4mA 至20mA 输出传感器方面的经验非常少甚至几乎没有。 我认为我应该参考您的建议、并在整个负载范围内采用基于500欧姆电阻器的方法。 如果您建议使用具有4至8个通道的12位 ADC、我可以将其用于测量4mA 至20mA 输出传感器、那将会非常棒。  

    谢谢  

    此致

    Piyush Saxena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    感谢您的反馈、我可以肯定地看到、该 IC 比我想象的要昂贵。 此外、根据参考设计、如果我答对了、我可以看到、即使这样、也会使用500欧姆的电阻器连接外部传感器。 如果您可以推荐一些基于成本更低或分辨率更低的 ADC、这将是很好的选择。 此外、如果您能让我知道我应该查看 ADC 的哪些部分以找到我可能需要的器件、那也会很棒。  

    此致

    Piyush   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮尤什-  

    我也不确定我们在这方面的整个产品系列-也许其他人可能会蜂鸣-  

    如果它有帮助、或者您可以以任何方式更改传感器或设计的架构- I 您可以指向该使用 MSP430FR2355 (其中包含12位 ADC)的参考 读取 RTD 并将其转换为4-20mA 两线  

    http://www.ti.com/tool/TIDM-01000

    http://www.ti.com/lit/ug/tidue64/tidue64.pdf