This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:距离 FFT 的对称性源于 mmStudio PostProc

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/850314/iwr1642boost-the-symmetry-in-range-fft-result-from-mmstudio-postproc

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

大家好、

我使用 IWR1642 来检测障碍物。 mmStudio PostProc 可以生成具有复杂仅真实仅图像模式的1D-FFT 振幅分布。  结果如下所示。

我的问题是:为什么 FFT 的对称 性在 唯一实  数和唯一图像模式下都保持不变、但 在复杂情况下却不保留?

由于 mmStudio 不是开源的、因此在实施自定义距离多普勒 FFT 时、我只能在距离轴中获得镜像结果。 这可能会显著降低障碍物检测的最大距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的毫米波雷达具有复杂的接收器链。  ADC 数据是复数值、仅使用实部或虚部将丢失信息。   在执行距离 FFT 或多普勒 FFT 时、应始终使用复杂的 ADC 数据。

    我想您的自定义计算可能仅使用 ADC 数据的实部或虚部。

    基本知识是、实际信号在频域中始终对称、例如:

    a*cos (wt)=A/2*exp (1J*w*t)+A/2*exp (-1J*w*t);

    但是、如果您将传感器接收器配置为复杂链、则对复杂 ADC 数据应用 FFT 才有意义。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zigang

    实际上、我确实对复数 ADC 数据执行了 FFT。

    我多次重新检查 Python 代码、发现一个严重的错误:在重新排列原始 ADC 样本时、我使用  了 Python 中的参考副本、而不是 深度副本

    修复后、我获得了正确的输出:

    再次感谢您的回复!

    祝你度过美好的一天!