主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 AWR1843、 DCA1000EVM
您好!
我将 mmWave Studio 2.0.0.2 与 AWR1843BOOST 搭配使用
它已经工作了几个月。
但是、在这些日子里、当我按下"Trigger Frame"按钮时、错误开始出现。
(按下此按钮前未显示错误)
错误有时是"RESP TIMEOUT"、有时是"Protocol error"、如下图所示。
这些是我的设置:
SOP 模式为110、S2切换至 SPI 侧。
我发现 Uniflash 可以解决有关 RESP 超时错误的一些讨论、
我已经完成了这个过程、但它不起作用。
我还将 mmWave Studio 版本更新为2.1.0.0、重新启动计算机、在按下 NRST 的情况下重新启动 AWR1843板... 等等
我尝试过的所有操作都无法解决问题。
可以帮助我解决这个问题吗?
谢谢你。
此致、
许