This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:触发帧后出现 mmWave studio RESP 超时/光耦合错误

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, UNIFLASH, AWR1843, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/849221/awr1843boost-mmwave-studio-resp-timeout-protocal-error-after-triggering-frame

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWR1843DCA1000EVM

您好!

我将 mmWave Studio 2.0.0.2 与 AWR1843BOOST 搭配使用

它已经工作了几个月。

但是、在这些日子里、当我按下"Trigger Frame"按钮时、错误开始出现。

(按下此按钮前未显示错误)

错误有时是"RESP TIMEOUT"、有时是"Protocol error"、如下图所示。

这些是我的设置:

SOP 模式为110、S2切换至 SPI 侧。

我发现 Uniflash 可以解决有关 RESP 超时错误的一些讨论、

我已经完成了这个过程、但它不起作用。

我还将 mmWave Studio 版本更新为2.1.0.0、重新启动计算机、在按下 NRST 的情况下重新启动 AWR1843板... 等等

我尝试过的所有操作都无法解决问题。

可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    您能否回顾一下从工作条件到今天的变化?

    我看不到任何帧启动 API 失败的原因。 是否可以删除 \runtime\trace.txt 文件、然后重试此实验、并在此处共享同一个文件以检查 SPI 日志。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!  

    我发现问题可能是由 DCA1000EVM 电路板引起的。

    我更换了另一个 DCA1000板、该错误消失了。

    从工作条件到当天没有任何变化。

    突然出现了错误、所以我不知道为什么。

    错误消息看起来像是 AWR1848的问题、我花了很多时间来处理 AWR1843板。

    事实证明、这是 DCA1000问题、供每个人参考。

    此致、