Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我目前正在研究 AWR1443的 MIMO 模式、我注意到该器件可以设置为 TDM-MIMO 和 BPM -MIMO 模式。 因此、我根据图1所示的配置要求将 AWR1443配置为 TDM-MIMO 模式。
图1.
我在获取数据后分析了数据。 我对 TDM-MIMO 模式下的数据格式有一些疑问。 我在获取数据后分析了数据。 我对 TDM-MIMO 模式下的数据格式有一些疑问。
图2.
图3.
也就是说、仅当器件开始在 TDM-MIMO 模式下运行时、仅当第一根天线首先获取线性调频脉冲时、第二根天线获取下一个线性调频脉冲、然后交替收集所有数据。 请告诉我是否正确理解 TDM 模式下的数据格式。 同时、如果您的公司在 MIMO 模式下具有数据格式文档或图片描述、则更好。 谢谢!
此致、
Sleepybear