This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:AWR1443:TDM-MIMO 模式下的数据格式问题

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/849478/ccs-awr1443boost-awr1443-data-format-issues-in-tdm-mimo-mode

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在研究 AWR1443的 MIMO 模式、我注意到该器件可以设置为 TDM-MIMO 和 BPM -MIMO 模式。  因此、我根据图1所示的配置要求将 AWR1443配置为 TDM-MIMO 模式。  

                                                                           图1.

我在获取数据后分析了数据。 我对 TDM-MIMO 模式下的数据格式有一些疑问。  我在获取数据后分析了数据。 我对 TDM-MIMO 模式下的数据格式有一些疑问。

                                               图2.

                                                                   图3.

也就是说、仅当器件开始在 TDM-MIMO 模式下运行时、仅当第一根天线首先获取线性调频脉冲时、第二根天线获取下一个线性调频脉冲、然后交替收集所有数据。  请告诉我是否正确理解 TDM 模式下的数据格式。 同时、如果您的公司在 MIMO 模式下具有数据格式文档或图片描述、则更好。 谢谢!

此致、

Sleepybear

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的快照、您好像使用的是使用 DCA1000采集板的 LVDS 传输。

    请查看"23.6 DCA1000 EVM 捕获格式(xWR12xx/xWR14xx Complex、4个通道、4个23.6通道[交错])"部分

    C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\docs\mmwave_studio_user_guide.pdf

    谢谢你

    Cesar