请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 您好、先生、
我的一位客户使用高分辨率深度摄像头从许多不同物体获取形状。
(他使用此技术来了解未知物体的尺寸、例如。 杯子,球...)
他希望使用 mmWave 从未知物体获取形状,其想法是:
接收到 Rx 收到的信号后、他希望通过 Point Cloud 显示"形状"。
根据我的经验、我们从毫米波获得的信号不是太大、我认为很难获得这样的输出:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/CHT/?guid=GUID-BF0DD4A3-4C03-4AF3-88ED-2DD135668D64
但我想与您再次确认这一点。
如果毫米波确实能够获得上述形状、您是否可以向我提供有关如何处理此问题的提示?
谢谢、此致、
Janice