This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:如何获取形状"通过 IWR1642? 还是 IWR6843?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/847235/iwr1642-how-to-get-the-shape-by-iwr1642-or-iwr6843

器件型号:IWR1642

您好、先生、

我的一位客户使用高分辨率深度摄像头从许多不同物体获取形状。
(他使用此技术来了解未知物体的尺寸、例如。 杯子,球...)

他希望使用 mmWave 从未知物体获取形状,其想法是:
接收到 Rx 收到的信号后、他希望通过 Point Cloud 显示"形状"。

根据我的经验、我们从毫米波获得的信号不是太大、我认为很难获得这样的输出:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/CHT/?guid=GUID-BF0DD4A3-4C03-4AF3-88ED-2DD135668D64

但我想与您再次确认这一点。


如果毫米波确实能够获得上述形状、您是否可以向我提供有关如何处理此问题的提示?


谢谢、此致、
Janice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janice、

    我已经要求一位专家对此进行研究、我们应该在本周晚些时候为您提供答案。

     

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Janice、

    使用单个毫米波传感器时、点云的密度不太可能像您链接到的图像中那样密集。 为了使用开箱即用毫米波 SDK 演示提高密度、请禁用峰值分组选项并配置传感器以实现最佳距离分辨率。

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amanda、

    我将根据您的建议进行试用。

    此致、
    Janice