请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 主题中讨论的其他器件: FDC1004
您好!
我有 FDC2214EVM 传感器、它可以与提供的 GUI 配合使用。 不过、我想使用 Matlab 而不是 GUI 读取传感器数据。 是否有可能实现这一目标?
我已经尝试打开串行连接、但这似乎还不够。
如果由于 Matlab 中的某些限制而无法实现、则通过 C++代码进行连接也会对我有所帮助。
提前感谢:)