This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:使用 Matlab 读取数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584601/fdc2214evm-reading-the-data-with-matlab

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

您好!

我有 FDC2214EVM 传感器、它可以与提供的 GUI 配合使用。 不过、我想使用 Matlab 而不是 GUI 读取传感器数据。 是否有可能实现这一目标?

我已经尝试打开串行连接、但这似乎还不够。

如果由于 Matlab 中的某些限制而无法实现、则通过 C++代码进行连接也会对我有所帮助。

提前感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobias、您好!

    请查看 C:\ti\Sensing Solutions GUI 中的固件

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想知道您是否能够使用 Matlab 读取传感器数据。 我还尝试使用 Matlab 而不是 TI 提供的 GUI 来读取 FDC1004的传感器数据、但运气不好。
    如果您成功了、您是否愿意帮助我、我对 Matlab 非常陌生、真的需要一些帮助。
    我将不胜感激。
    此致、
    Siraj