您好!
我计划设计一个电感式传感器阵列,就像德州仪器(TI)使用16按钮键盘所做的那样(请参阅文档 TIDU954A),下图来自上述文档。
这16个传感器(LC 振荡电路)的多路复用网络在传感器之间存在强烈的串扰、因此该应用基于阈值检测、但它不会以精确的分辨率感应电感。
我正在寻找减少此串扰的方法、要么为每个传感器采用单独的多路复用器通道(不是像布置那样的网络、而是对多路复用器进行多路复用)、要么在此网络布置中为每个 LC_Tank 添加一个低泄漏二极管。 一旦振荡信号低于接地值、它就会削波振荡信号。
这是我的1。 问题:"谐振电路驱动器"是否仍能够以串联二极管(V_osc 幅度削波)的谐振频率激励 LC 振荡电路?
我提出这个问题的原因是、在我研究过的所有文档中、V_osc 绘制在何处、它似乎被削波。 也许"谐振电路驱动器"内 I_Drive 的调节会导致一个已经削波的 I_Drive 信号。 ( SNOA950 第6页或 SNAA221A 第7页中削波 V_osc 的示例)
2.问题:为什么 V_osc 被削波?
我知道"谐振电路驱动器"的内部是德州仪器(TI) IP 的一部分、因此我不会再询问有关这方面的更多详细信息。
但是、我仍然想对来自该"谐振电路驱动器"的信号有一个基本的了解、并驱动 LC 振荡电路或我连接到 IN0A 和 IN0B 引脚的任何信号。
3.问题:可以假设“谐振电路驱动器”大约是一个振幅被调节到一个恒定电平(I_Drive)的交流电源,并且此交流电的频率被自调整为与之连接的电路的谐振频率 (振幅可能被削波为正值2.question)。
感谢您的评论/回复