This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:电感式传感器阵列+谐振电路驱动器信号

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/579700/ldc1614-inductive-sensor-array-resonant-circuit-driver-signal

器件型号:LDC1614

您好!

我计划设计一个电感式传感器阵列,就像德州仪器(TI)使用16按钮键盘所做的那样(请参阅文档 TIDU954A),下图来自上述文档。

这16个传感器(LC 振荡电路)的多路复用网络在传感器之间存在强烈的串扰、因此该应用基于阈值检测、但它不会以精确的分辨率感应电感。

我正在寻找减少此串扰的方法、要么为每个传感器采用单独的多路复用器通道(不是像布置那样的网络、而是对多路复用器进行多路复用)、要么在此网络布置中为每个 LC_Tank 添加一个低泄漏二极管。 一旦振荡信号低于接地值、它就会削波振荡信号。

这是我的1。 问题:"谐振电路驱动器"是否仍能够以串联二极管(V_osc 幅度削波)的谐振频率激励 LC 振荡电路?

我提出这个问题的原因是、在我研究过的所有文档中、V_osc 绘制在何处、它似乎被削波。 也许"谐振电路驱动器"内 I_Drive 的调节会导致一个已经削波的 I_Drive 信号。 ( SNOA950 第6页或 SNAA221A 第7页中削波 V_osc 的示例)

2.问题:为什么 V_osc 被削波?

我知道"谐振电路驱动器"的内部是德州仪器(TI) IP 的一部分、因此我不会再询问有关这方面的更多详细信息。

但是、我仍然想对来自该"谐振电路驱动器"的信号有一个基本的了解、并驱动 LC 振荡电路或我连接到 IN0A 和 IN0B 引脚的任何信号。

3.问题:可以假设“谐振电路驱动器”大约是一个振幅被调节到一个恒定电平(I_Drive)的交流电源,并且此交流电的频率被自调整为与之连接的电路的谐振频率 (振幅可能被削波为正值2.question)。

感谢您的评论/回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    我在您参考的两个图像中看不到任何传感器削波。 请注意、该器件上的传感器输出是正弦波的半个周期;另一半由另一个引脚(例如 IN1A、IN1B)生成。 如果您从电感器的中心过孔进行探测、则信号形状会有所不同。
    是的、它本质上是一个电流源、根据 IDRIVE 设置设置设置电流。 传感器振荡频率由其 L 和 C 分量以及由于传感器附近存在金属而导致的 L 的任何变化决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    感谢您的回答、我使用了错误的"削波"、我是要解决正弦波的这半个周期、即它不会低于此图中的接地值。 无论如何、您的回答都澄清了所有问题。

    自3月以来、我使用一个 LDC1614芯片构建了一个原型电路来对25个线圈进行采样。
    我发布了一个标题为“在一个通道上多路复用感应线圈时出现非线性串扰”的新问题,一旦通过验证该帖子,所有有兴趣在 LDC1614通道上多路复用传感器线圈的人都应查看该问题,以便他们可以看到需要解决哪些难题。

    此致、
    Thomas