This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:强制基线跟踪暂停

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583137/ldc2114-force-baseline-tracking-pause

器件型号:LDC2114

您好!

是否可以强制基线跟踪暂停?

对于扩展、当我想通过读取 Datan 寄存器来解释低于160的用户触摸时、

 不会设置输出寄存器、因此基线跟踪不会暂停、尽管用户触摸按钮。

  • 是否有可能强制基线跟踪暂停?

此致、

克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    是的、您可以使用 BTPAUSE 位(位:7:4寄存器0x16)。 这将在按钮打开持续时间(Datan >开关阈值)期间暂停基线跟踪。 您可以在数据表的第20-21页找到有关此内容的更多信息。

    此致、

    Varn Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Varn Khanna、

    我正在 LDC2114EVM 上进行测试.

    当导电目标位于传感器上时、它将正常工作:该通道处于活动状态。

    但是、如果我将目标保持在传感器上几秒钟、则电路板会将该传感器的状态变为关闭。  

    我需要移除、然后将其放回以触发传感器。

    对于某些应用,例如水表,目标可以在很长的时间内保持位置。 因此、我们需要正确保持活动状态。

    基线跟踪暂停是否可以解决此问题?

    无论如何、在 传感解决方案 EVM GUI 程序的寄存器设置页面中、MSB 4位为灰色、我们无法在该页面中切换以执行测试。

    是否有任何其他方法可以使用 EVM GUI 程序更改设置?

    B/R、

    绍伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    是的。 您可以为您提到的应用程序使用基线跟踪暂停功能。 我们很快将发布一个新的 GUI、其中显示了 MSB 位以启用该功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    现已推出修复程序的新版 GUI。 您可以在此处下载:  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varn、

    感谢您的更新。

    我们下载 GUI V1.92并执行测试。

    在 GUI "Registers"选项卡中、现在 MSB 4位显示为正常、我们可以单击它进行切换。

    但似乎对实际设置没有意义、

    当我双击它时、它被切换、底部的状态显示:写入寄存器:MAXWIN

    但是、当我单击"Auto Read"刷新寄存器设置时、它会返回到0;

    也许我做错了、您能不能帮助指出它?

    另外,今天,在测试期间,我们发现,如果我们将目标留在传感器上:  

    首先它将正常运行;  

    几秒钟后(>10s),它将自动将其状态更改为“关闭”;

    然后我移除目标、再次靠近传感器移动:它不会感应目标、或者感应范围非常接近、为什么?

    另一个未放置目标的传感器仍将正常运行。

    我需要关闭 EVM 板的电源、然后再次打开它以恢复正常运行。

    这是正常操作吗?

    B/R、

    绍伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    您必须设置 CONFIG_MODE (寄存器复位、地址0x0A)位= 1才能启动寄存器写入会话、之后所有 I2C 写入都有效。 完成所有更改后  、设置 CONFIG_MODE (寄存器复位、地址0x0A)位= 0以终止寄存器写入会话。

    但您不必手动执行此操作。 我更新了 GUI、以便您可以转到配置页面、进入配置设备重置模式、并在基线跟踪暂停组中包含特定通道、请参阅以下内容:

    请告诉我这是否解决了问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varn:

    谢谢你。  

    是的、这确实有助于解决此问题。

    再次感谢你。 我们将在 EVM 板上执行更多测试。

    B/R、

    绍伟