您好!
是否可以强制基线跟踪暂停?
对于扩展、当我想通过读取 Datan 寄存器来解释低于160的用户触摸时、
不会设置输出寄存器、因此基线跟踪不会暂停、尽管用户触摸按钮。
- 是否有可能强制基线跟踪暂停?
此致、
克莱明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以强制基线跟踪暂停?
对于扩展、当我想通过读取 Datan 寄存器来解释低于160的用户触摸时、
不会设置输出寄存器、因此基线跟踪不会暂停、尽管用户触摸按钮。
此致、
克莱明
大家好、 Varn Khanna、
我正在 LDC2114EVM 上进行测试.
当导电目标位于传感器上时、它将正常工作:该通道处于活动状态。
但是、如果我将目标保持在传感器上几秒钟、则电路板会将该传感器的状态变为关闭。
我需要移除、然后将其放回以触发传感器。
对于某些应用,例如水表,目标可以在很长的时间内保持位置。 因此、我们需要正确保持活动状态。
基线跟踪暂停是否可以解决此问题?
无论如何、在 传感解决方案 EVM GUI 程序的寄存器设置页面中、MSB 4位为灰色、我们无法在该页面中切换以执行测试。
是否有任何其他方法可以使用 EVM GUI 程序更改设置?
B/R、
绍伟
您好、Varn、
感谢您的更新。
我们下载 GUI V1.92并执行测试。
在 GUI "Registers"选项卡中、现在 MSB 4位显示为正常、我们可以单击它进行切换。
但似乎对实际设置没有意义、
当我双击它时、它被切换、底部的状态显示:写入寄存器:MAXWIN
但是、当我单击"Auto Read"刷新寄存器设置时、它会返回到0;
也许我做错了、您能不能帮助指出它?
另外,今天,在测试期间,我们发现,如果我们将目标留在传感器上:
首先它将正常运行;
几秒钟后(>10s),它将自动将其状态更改为“关闭”;
然后我移除目标、再次靠近传感器移动:它不会感应目标、或者感应范围非常接近、为什么?
另一个未放置目标的传感器仍将正常运行。
我需要关闭 EVM 板的电源、然后再次打开它以恢复正常运行。
这是正常操作吗?
B/R、
绍伟