Thread 中讨论的其他部件:OPT9221、 OPT8241
您好,Subhash Chandra Sadhu
测试环境
- 使用了 OPT8241-CDK-EVM 套件、并且正在使用 IR LED 电路、请参阅附加电路
- OPT8241-CDK-EVM 使用内置激光的固件并在不修改固件的情况下调整 Voxel SDK 参数。
- OPT8241-CDK-EVM OPT9221 ILLUM_N 信号线 R99 1K 已安装 R101不使用开放处理 ILLUM_P 信号
LED 驱动器原理图问题回顾
电路 PL7和 ZD1不使用 LED 驱动器、而是单独使用20V 作为电源。 驱动 LED 时没有任何问题。
但是、当使用 LM3429 LED 驱动器输入20V 时、会听到开关噪声、并且 IR_LED_OUT 电压振动。
感谢 Subhash Chandra Sadhue2e.ti.com/.../6330.tof_5F00_sch_5F00_170327.pdf