This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:ToF 摄像头#39;s LED 驱动器原理图问题回顾

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584245/lm3429-tof-camera-s-led-driver-schematic-problem-review

器件型号:LM3429
Thread 中讨论的其他部件:OPT9221OPT8241

您好,Subhash Chandra Sadhu

测试环境

- 使用了 OPT8241-CDK-EVM 套件、并且正在使用 IR LED 电路、请参阅附加电路

- OPT8241-CDK-EVM 使用内置激光的固件并在不修改固件的情况下调整 Voxel SDK 参数。

- OPT8241-CDK-EVM OPT9221 ILLUM_N 信号线 R99 1K 已安装 R101不使用开放处理 ILLUM_P 信号

LED 驱动器原理图问题回顾

电路 PL7和 ZD1不使用 LED 驱动器、而是单独使用20V 作为电源。 驱动 LED 时没有任何问题。

  但是、当使用 LM3429 LED 驱动器输入20V 时、会听到开关噪声、并且 IR_LED_OUT 电压振动。

感谢 Subhash Chandra Sadhue2e.ti.com/.../6330.tof_5F00_sch_5F00_170327.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我试图将这两个相同线程中的一个移至"光学传感器"论坛、因为此论坛中的任何人都不熟悉该 EVM。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ToF 摄像头的 LED 驱动器问题应该得到解决。 请告诉我您的工程师姓名

    克林顿·詹森 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    我粗略地看了一下您的原理图。 我相信在驱动摄像头时、升压转换器 LM3429的输出电压会下降到稳压范围之外、这是一个问题。
    您能否确认您实际上可以听到 PCB 发出一些声音? 您能否尝试将 pix_cnt_max 的寄存器值增加到原始值的1.5倍、并查看声音的频率是否降低?

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Subhash Chandra Sadhu

    - 您说升压转换器输出电压是一个问题。 问题出在哪一部分?

      LED 直接连接到 IR_LED_VOUT。 则输出电压不是问题。

    - 请再次查看发送电路。 并回答

     如果您将来自 tof 摄像头的 ILLUM_EN 信号连接到图2、则会听到开关噪声和输出电压振动。

     e2e.ti.com/.../tof_5F00_sch_5F00_170329.pdfWhat就是问题所在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    根据您的原理图、我猜您会遇到 LM3429超出稳压范围的问题。 一个潜在的原因可能是 LM3429的输入电源无法满足电源要求。 您能否将 IC 电源要求与电源功能进行比较?
    此外、当 LM3429被 ILLUM_ENz 信号禁用时、我们预计 LM3429的输出电压会降低。 这是 IC 的预期行为。
    当您说您听到开关噪声时、能否确认您是否实际听到 PCB 的声音? 由于电容器中电介质的轻压电性质、电源上的高度变化的电压会导致电容器产生一些声音。

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subhash
    感谢您的回答。
    - pix_cnt_max 参数值已更改、开关噪声已降低。 原因是什么
    - lm3429的输入功率为5V
    - PL8线圈部件上似乎听到开关声音
    谢谢,Subhash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    噪声的原因是陶瓷电容器的压电特性与电感器的磁致伸缩效应的组合。 这是一个众所周知的问题。 请参阅以下链接:
    www.capacitorindustry.com/.../
    en.wikipedia.org/.../Coil_noise

    您能否验证您的5V 电源是否能够提供足够的电流来满足 LM3429的峰值功率要求?

    您是否看到摄像头图像是否看起来很差? 否则、您唯一的问题可能是您的电路板产生一些噪声。 如果您看到摄像头图像过度闪烁、则可能需要进行进一步调试。

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash

    感谢您的回答。

    - 3A 电源、为 LM3429提供5V 电源。 LM3429具有足够的电流。

     此外、从电路图中可以看到、驱动 LED 没有问题。

    - 相机图像看起来不错。 切换噪音是一个问题。

    - 我将施加到 LM3429 NDIM 引脚的 PWM 信号连接到信标、而不是 ILLUM_EN 信号。 没有开关噪声、LED 工作正常。

    原因是什么

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash

    - OPT8241-CDK-EVM 固件使用激光固件。 是否有使用 IR LED 的固件应用于 OPT8241-CDK-EVM 套件?

    -如果您有适用于 OPT8241-CDK-EVM 套件的 LED 的固件,您可以将其发送给我吗

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    OPT8241芯片组可重新配置为在多种工作模式下工作。 为了使 LED 正常工作、您必须将调制频率保持在小于20MHz 的值。 LED 可能会散发大量热量。 因此、我建议您以相对较低(4%)的集成占空比开始使用电路板。 获得图像并确定电路板未过热后、您可以小心地增加集成占空比以提高深度性能。
    只需在 Voxel 查看器中修改寄存器设置即可进行这些更改。 这些更改不需要进行固件更改。

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subhash
    与此同时、我一直在做很多 LED 灯设计。 具体而言、我们使用 TI LED 驱动器开发了汽车照明。 例如、前照灯、工作灯等
    因此、考虑到 Subhash 所担心的热量、我们设计了 LED PCB、从一开始就应用金属 PCB、并制造了散热器以散热。
    LM3429电源输入在12V 输入下的设计和计算方法为 SFH4715S_OSRAM IR_LED 1S_6P VF_2.9V_1000mA。 输出电流为1.7A [20.4W]
    如果我将 opt8421的 ILLUM_EN 信号连接到 LM3429 nDIM 引脚、为什么会听到开关噪声?
    例如、如果您连接另一个 PWM 信号[信标]、则不会听到任何声音。
    Subhash 建议的 pix_cnt_max 参数的值已更改。 因此、开关声音越来越小。 但声音并没有完全消失。
    原因是什么? 可能很困难、但我需要 Subhash 方面的帮助。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash

    与此同时、我一直在做很多 LED 灯设计。 具体而言、我们使用 TI LED 驱动器开发了汽车照明。 例如、前照灯、工作灯等

    因此、考虑到 Subhash 所担心的热量、我们设计了 LED PCB、从一开始就应用金属 PCB、并制造了散热器以散热。

    LM3429电源输入在12V 输入下的设计和计算方法为 SFH4715S_OSRAM IR_LED 1S_6P VF_2.9V_1000mA。 输出电流为1.7A [20.4W]

    如果我将 opt8421的 ILLUM_EN 信号连接到 LM3429 nDIM 引脚、为什么会听到开关噪声?

    例如、如果您连接另一个 PWM 信号[信标]、则不会听到任何声音。

    Subhash 建议的 pix_cnt_max 参数的值已更改。 因此、开关声音越来越小。 但声音并没有完全消失。  

    原因是什么? 可能很困难、但我需要 Subhash 方面的帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 Subhash Chandra Sadhu 的答复

    您好,Subhash

    与此同时、我一直在做很多 LED 灯设计。 具体而言、我们使用 TI LED 驱动器开发了汽车照明。 例如、前照灯、工作灯等

    因此、考虑到 Subhash 所担心的热量、我们设计了 LED PCB、从一开始就应用金属 PCB、并制造了散热器以散热。

     LM3429 电源输入在12V 输入下的设计和计算方法为 SFH4715S_OSRAM IR_LED 1S_6P VF_2.9V_1000mA。 输出电流为1.7A [20.4W]

    如果我将 opt8421的 ILLUM_EN 信号连接到 LM3429 nDIM 引脚、为什么会听到开关噪声?

    例如、如果您连接另一个 PWM 信号[信标]、则不会听到任何声音。

    Subhash 建议的 pix_cnt_max 参数的值已更改。 因此、开关声音越来越小。 但声音并没有完全消失。  

    原因是什么? 可能很困难、但我需要 Subhash 方面的帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    很抱歉耽误你的时间。
    您听到的声音将会响起、因为一些大电容的电压会发生很大变化、而一些大电感的电流值会发生很大变化。 这是因为电容器/电感器在电压/电流发生变化时会扩展并收缩一点。 如果它们膨胀和收缩、它们会在空气中以膨胀或收缩的频率产生声波。
    如果 nDIM 引脚在人类听觉范围内的频率(大约20Hz 至20kHz)下切换、您将能够听到 PCB 的声音。 因此、当您尝试将 PWM 信号注入 nDIM 引脚时、由于其频率、您可能听不到任何声音。 您能告诉我们 nDIM 引脚的频率吗?

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subhash,
    我还遇到了噪声问题、ILLUM_EN 的频率为60Hz@15fps 和120Hz@30fps。
    如何改善噪声?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:


    下面是一篇文章、介绍了如何降低电容器的噪声:  

    此致、
    子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、Minsu Park、

    请告诉我们遵循这些指南是否有助于降低噪音。
    这些指南专门针对电压变化很大的陶瓷电容器。

    此致、
    子哈希