This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:微控制器的布线、Arduino

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/580107/lmp91000-wiring-to-a-microcontroller-arduino

器件型号:LMP91000

我之前已成功将 LMP91000连接到 Arduino、并成功读取了可进行分析、绘制等的内容  但是、在对器件的一项试验进行故障排除时、似乎未正确回接线、现在仪器不断提供不会随化学环境而变化的错误读数。  

电流接线如下:

Arduino                                        

LMP91000 Arduino
(左上角)额外引脚 GND
DGND GND
MENB 3.3V
SCL 具有上拉电阻的 SCL
SDA 具有上拉电阻的 SDA
常闭 未连接
VDD 3.3V
AGND AGND
(左下角)额外引脚 GND
(右上角)额外引脚 GND
CE 输出至 CE
关于 输出至 RE
我们 我们的需求
参考电压 模拟写入(3.3V)
C1 GND
C2 GND
输出电压 A0 (模拟读取)
(右下角)额外引脚 GND

这种安排显然不起作用、我尝试了两种不同的 TI 芯片、 我已经测试了 Arduino analogWrite 函数、它的写入非常准确、符合我的项目和其他错误来源的用途、但似乎无法得出结论、说明为什么它不再起作用。  我曾经执行过循环挥发测量、并获得了随提供给化学溶液的电压量波动的优美读数、但现在、无论提供的电压如何、读数都会返回、无论它是在什么化学成分下、始终保持不变、通常约为750mV。  代码正常、传感器正常、我尝试了两个不同的传感器。  我相信它会缩小到布线。  

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我说 MENB 是3.3V、抱歉、它是 GND
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    C1和 C2不应连接或连接到外部 RC 滤波器、而应连接到 GND。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您知道我在回答之前就解决了问题、但这正是问题所在。 感谢您的帮助和跟进。