请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91000 我之前已成功将 LMP91000连接到 Arduino、并成功读取了可进行分析、绘制等的内容 但是、在对器件的一项试验进行故障排除时、似乎未正确回接线、现在仪器不断提供不会随化学环境而变化的错误读数。
电流接线如下:
Arduino
| LMP91000 | Arduino |
| (左上角)额外引脚 | GND |
| DGND | GND |
| MENB | 3.3V |
| SCL | 具有上拉电阻的 SCL |
| SDA | 具有上拉电阻的 SDA |
| 常闭 | 未连接 |
| VDD | 3.3V |
| AGND | AGND |
| (左下角)额外引脚 | GND |
| (右上角)额外引脚 | GND |
| CE | 输出至 CE |
| 关于 | 输出至 RE |
| 我们 | 我们的需求 |
| 参考电压 | 模拟写入(3.3V) |
| C1 | GND |
| C2 | GND |
| 输出电压 | A0 (模拟读取) |
| (右下角)额外引脚 | GND |
这种安排显然不起作用、我尝试了两种不同的 TI 芯片、 我已经测试了 Arduino analogWrite 函数、它的写入非常准确、符合我的项目和其他错误来源的用途、但似乎无法得出结论、说明为什么它不再起作用。 我曾经执行过循环挥发测量、并获得了随提供给化学溶液的电压量波动的优美读数、但现在、无论提供的电压如何、读数都会返回、无论它是在什么化学成分下、始终保持不变、通常约为750mV。 代码正常、传感器正常、我尝试了两个不同的传感器。 我相信它会缩小到布线。
请帮帮我。