请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
工具/软件:Linux
在"评估模块用户指南"中、它指出 VoxelViewer 可与 Ubuntu 14.04中的 OPT8241板配合使用。 但是 、产品页面的软件类别仅显示一个用于 Windows 版本的 Voxel Viewer 链接。 可以理解的是、当我在 Ubuntu 中运行 voxelviewer 可执行文件时、它会显示一条错误消息。 VoxelViewer 的 Ubuntu 版本是否有单独的下载链接?
提前感谢。
罗珊