This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OPT8241-CDK-EVM:无法在 Ubuntu 14.04中启动 VoelViewer

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/578100/linux-opt8241-cdk-evm-voelviewer-cannot-be-started-in-ubuntu-14-04

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

工具/软件:Linux

在"评估模块用户指南"中、它指出 VoxelViewer 可与 Ubuntu 14.04中的 OPT8241板配合使用。 但是 、产品页面的软件类别仅显示一个用于 Windows 版本的 Voxel Viewer 链接。 可以理解的是、当我在 Ubuntu 中运行 voxelviewer 可执行文件时、它会显示一条错误消息。 VoxelViewer 的 Ubuntu 版本是否有单独的下载链接?

提前感谢。

罗珊

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    目前、我们不支持 Linux 版本的 VoxelViewer、只有 Windows 版本具有正式版本。

    对于 Linux、您可以使用作为 VoxelSDK 一部分发布的 VoxelCLI。 它本质上是 VoxelViewer 的命令行版本、可实现对 CDK 的完全控制以及捕获和记录 vxl 文件的功能。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Anand。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一重要事实应该出现在订单页面上...您认为吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roshan、

    我已经从 Ubuntu 上的源代码编译了 Voxel SDK、它运行得很好、您可以使用它而不是 Voxel 查看器