This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:我能否完全避免 Resetz 引脚并将其连接到 VCC 并单独使用软件复位

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584446/afe4404-can-i-totally-avoid-resetz-pin-and-connect-it-to-vcc-and-use-software-reset-alone

器件型号:AFE4404

您好,

      大家好、我正在设计一个使用 AFE4404测量 HR 和 SpO2的系统。 我计划将 AFE4404连接到 STM32F11 MCU。 我已经浏览了 afe4404的数据表、对硬件和软件复位部件非常困惑。 我能否简单地将 afe4404的 resetz 引脚连接到 VCC 并通过控制 control0寄存器单独使用软件复位。 或者、是否必须通过使用持续时间为25-50us 的脉冲对 resetz 引脚进行脉冲来实现硬件复位。 请帮助。

此致

Sidharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sidharth、

    是的,您可以使用 SW_RESET 寄存器位复位器件。
    如果将 RESETZ 引脚连接到 VCC、则无法将器件置于硬件断电模式。