Other Parts Discussed in Thread: AFE4404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4404 您好,
大家好、我正在设计一个使用 AFE4404测量 HR 和 SpO2的系统。 我计划将 AFE4404连接到 STM32F11 MCU。 我已经浏览了 afe4404的数据表、对硬件和软件复位部件非常困惑。 我能否简单地将 afe4404的 resetz 引脚连接到 VCC 并通过控制 control0寄存器单独使用软件复位。 或者、是否必须通过使用持续时间为25-50us 的脉冲对 resetz 引脚进行脉冲来实现硬件复位。 请帮助。
此致
Sidharth