This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:目标设计:磁级钢

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584540/ldc1101-target-design-magnetic-grade-steel

器件型号:LDC1101

大家好、

在第10页的应用手册“LDC 目标设计”中,它提到由于渗透效应,SS-416的行为与铜或铝几乎没有什么不同。 我想知道磁级钢、如 SS-410或 SS-420等级是否也是如此、因为我们想要测试此效果、但 SS-416在我们的地方很难买到。

~Ω 插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您评估 LDC1101。 此外、我们还可以提供以下钢材质等级的数据:
    SS430和 SS304。

    请告诉我们这些数据点是否值得关注。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varn Khanna、

    是的、 如果可能、我们希望获取有关 SS430、SS304和任何其他等级/材料的更多数据。

    此致、

    ~Ω 插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我汇总了不同金属的频率响应比较图。 请查看以下内容:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的观看。

    从图中可以看出、y 轴是标准化的频移。 如果您可以提供绘制图形的频率、这将对我们有所帮助。 您是否可以在 LDC 目标设计应用手册中提供与类似的图形、例如、不同材料的传感器电感偏移与传感器频率?

    ~Ω 插孔