This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200EVM

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584868/compiler-tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我正在使用 msp430f5528微控制器。 现在、我需要将微控制器与 LCD 16x2显示屏(4位模式)相连。 我使用的是 TDC1000-TDC7200EVM。 我分别将 RS、RW、E 连接到 P4.2、P4.4、P4.5、并分别将 D4、D5、D6、D7 (MSB)连接到 PJ.0、PJ.1、PJ.2、PJ.3。 我需要以4位模式在 LCD 显示屏中显示"Hello world"。 我需要嵌入式 c 程序。 有人能给我编码吗? 尽快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是您从同一问题开始的第三个主题。 我锁定这个线程。 如有任何后续问题、请参考您创建的第一个主题并将其发布在此处: e2e.ti.com/.../2146980

    此致、