Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、我正在使用 msp430f5528微控制器。 现在、我需要将微控制器与 LCD 16x2显示屏(4位模式)相连。 我使用的是 TDC1000-TDC7200EVM。 我分别将 RS、RW、E 连接到 P4.2、P4.4、P4.5、并分别将 D4、D5、D6、D7 (MSB)连接到 PJ.0、PJ.1、PJ.2、PJ.3。 我需要以4位模式在 LCD 显示屏中显示"Hello world"。 我需要嵌入式 c 程序。 有人能给我编码吗? 尽快。