请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4400 您好,ADC_RDY 和 CLKOUT 信号的频率正确,但振幅约为0.7V。这是否正常?
我认为这就是主机 MCU 不响应 ADC_RDY 信号的原因。
TX_REF = 0.68V、BG 为0.97V、VCM 为0.9V
我正在使用 CSTCE8M00G55-R0 8MHz 谐振器
谢谢 Matthew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,ADC_RDY 和 CLKOUT 信号的频率正确,但振幅约为0.7V。这是否正常?
我认为这就是主机 MCU 不响应 ADC_RDY 信号的原因。
TX_REF = 0.68V、BG 为0.97V、VCM 为0.9V
我正在使用 CSTCE8M00G55-R0 8MHz 谐振器
谢谢 Matthew