This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:ADC_RDY 和 CLKOUT 信号过低

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584922/afe4400-adc_rdy-and-clkout-signals-too-low

器件型号:AFE4400

您好,ADC_RDY 和 CLKOUT 信号的频率正确,但振幅约为0.7V。这是否正常?

我认为这就是主机 MCU 不响应 ADC_RDY 信号的原因。

TX_REF = 0.68V、BG 为0.97V、VCM 为0.9V

我正在使用 CSTCE8M00G55-R0 8MHz 谐振器

谢谢 Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了写入 SPI 通信正在工作(我可以读取和写入寄存器)、并且所有电源电压均为3.3V。一个用于 RX_DIG_SUP 和 RX_ANA_SUP 的稳压器和一个用于 TX_CTRL_SUP 和 LED_DRV_SUP 的稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    AFE4400EVM 上是否存在此观察结果?
    此外、在测量 ADC_RDY 和 CLKOUT 时、这些引脚是否连接到 MCU? 如果已连接、您能否移除这些引脚的连接并进行测量。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、它不在 EVM 上、是一个自设计电路板。 ADC_RDY 在测量时连接到 MCU、断开连接可能很困难。
    CLKOUT 未连接到任何位置。 我测量它只是为了验证频率(4MHz)。