This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP709:0V 至2.7V 的加电行为

Guru**** 2616885 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583685/tmp709-power-up-behavior-from-0v-to-2-7v

器件型号:TMP709

在高噪声射频环境中(距离150W 射频功率晶体管1/4英寸)、我将此部件用于2晶体管再生锁存器。  我通常已经消除了噪声问题、但我需要知道 TMP709的加电行为是什么、因为它之后的锁存器可能在0.5V 至5V 范围内处于激活状态。  TMP709电源是一个经稳压的5.1V 齐纳电源、但是取决于一个客户提供的(28V)外部电源、此电源的斜升曲线未知。  我需要验证 TMP709在0V 和2.7V 之间的特性行为(当然未指定)、以查看在上电事件期间锁存器在哪些条件下可能被触发。  在50us 内、闭锁将在/OT 引脚灌入的大约10UA 电流上触发。  电源的启动时间不会超过2ms (RC 时间常数为2.43k/1uf 旁路电容)。

SET 引脚和/OT 引脚均通过1nF NP0进行旁路、以实现射频抑制。  电源旁路为1uf // 5.1V 齐纳二极管。  将 R 44.2k 上拉至5V。

PCB 组件上电源28V 侧的 ESD 抗扰度靠近锁存器、具有 EN61000-4-2 ESD 接触放电参数、除了200ps 上升时间、锁存触发阈值(标准 C)为+/- 10kv、接触放电、与锁存器约1/2英寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向 SET 引脚添加旁路电容将直接延迟外部 SET 电阻器的偏置。 这可能会导致您希望避免的加电行为。 请注意、该器件的功耗通常为40uA、其中包括在 SET 引脚上为偏置设置电阻提供的电流。 我建议不要在这里使用电容器、也不要使用具有特性的非常小的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您对偏置压层的担忧。  在这里、我要达成一个具有挑战性的妥协。  此电路位于噪声极高的射频环境中、在40MHz 频率下、射频电流高达10A、开关键控频率高达500kHz、射频负载高度可变(因此必须具有出色的抗噪性能)。 目前设置的 R 为37.4k、 未来可能会降低几个百分点。

    只要在0V-2.7V 转换阶段不发生误触发、我们就可以轻松地承受高达1秒的启动延迟。  SET 引脚上的电流 RC (放电)时间常数约为37us (1000pf C)、R 在大约5个时间常数后处于主导地位、约为185us。

    此外、查看数据表后、SET 引脚上的电容器延迟是否会在 SET 引脚上的电容器充电时将温度阈值提高?  还是比较器将超出其 CM 范围并错误地开启 NMOS?  或者、是否会发生我不知道的其他转换行为?

    根据您的响应、我需要一些信息来根据 SET 引脚进行电容器测试、从而平衡射频抑制并避免误跳闸:

    TMP709 上的比较器、基准和内部 NMOS 速度是多少、所以我可以建立一个比比较器和 NMOS 输出驱动器速度快得多的合理 RC 时间常数?

    2、 SET 引脚上的偏置电流是多少?因此、我可以确保在比较器能够响应之前很久就已建立正确的电压值?

    此致、

    -Gordon Wood

    射频 EE

    访问激光公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    1.我无法分享有关设计的信息。
    2.您可以假设偏置电流不超过40uA。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    然后、我将测试需要什么。

    此致、

    -Gordon Wood

    射频 EE

    访问激光 公司