Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
尊敬的先生
我在 CONFIG0寄存器中配置为31个 TX 脉冲数、
在 TOO-1 寄存器中启用 PGA 并将增益配置为21dB、 在 CONFIG1寄存器 TDC1000配置中、我配置的 RX 脉冲数为5、 但我仅接收一个 STOP 脉冲
请告诉我内部发生了什么。