This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:tdc1000工作问题

Guru**** 2619305 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584008/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-working-problem

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

尊敬的先生  

我在 CONFIG0寄存器中配置为31个 TX 脉冲数、

 在   TOO-1 寄存器中启用 PGA 并将增益配置为21dB、   在 CONFIG1寄存器 TDC1000配置中、我配置的 RX 脉冲数为5、 但我仅接收一个 STOP 脉冲

 请告诉我内部发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请确保您还在 TDC7200选项卡中配置了预期的停止脉冲数。 这在 CONFIG2寄存器中。

    此致、