Other Parts Discussed in Thread: TDC7200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583709/tdc7200-tdc7200
器件型号:TDC7200尊敬的所有人:
我尝试通过 tdc7200测试如何测量时序。
1.我正在使用默认设置。
2.我使用来自 MCU 的1个 GPIO 生成到引脚3的启动信号、延迟约10ms 并 生成到引脚4的停止信号。
我希望引脚8上的中断信号必须变为低电平、但它不会变为低电平。 我看到、当我通过 SPI 读取/写入 tdc7200的数据时、我才会变为低电平
是否有如何测试的想法?
我在引脚5处使用13Mhz、并且寄存器处的读取/写入数据现在是正确的。
谢谢、此致