This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:TDC7201EVM 连接失败错误

Guru**** 2618245 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200EVM, TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/579192/tdc7201-tdc7201evm-connect-failed-error

器件型号:TDC7201
主题中讨论的其他部件:TDC7200EVM、TDC1000

请参阅下面的 TDC7201-ZAX-EVA  用户指南和第5页的第3节。 快速入门、我按照步骤1、2和3操作、将 TDC7201EVM 板连接到 MSP430 launchPad。  

但是、 当我打开 TDC7201EVM 时、会出现错误"Connect failed! 检查 COM 端口号"

当我检查 COM 端口时、我看到我的计算检测 MSP 应用 UART1和 MSP 调试接口、但我没有检测 到 TDC7200EVM、请参阅屏幕截图图片。  

您知道发生了什么、为什么它没有检测到 TDC7201 COM 端口板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请按照用户指南第4.2节第6页的说明更新 MSP430固件、以便与 TDC7201板正确通信。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我尝试更新固件、但我可以这样做、因为它在"无法从 RAM BSL 读取数据"时仍然失败、请参阅错误的屏幕截图。  

    你知道发生什么了吗、请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    首先、确保您使用的是直接 USB 连接、而不是通过集线器。 有时电源可能较低、这可能会导致问题。

    在升级固件时、务必从拔下 EVM 并按住 BSL 按钮的情况开始。 然后、在按钮仍然按住的情况下、将插头插入 USB 电缆。

    通过 GUI 运行固件更新也可能导致问题。 请尝试自行运行更新。 exe 文件位于以下位置:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_7200EVM\MSP430 USB Firmware Upgrade Example

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它通过使用 USB 固件升级示例而不是 GUI 来工作

    再次感谢