Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1101EVM 主题中讨论的其他器件: LDC1101
大家好
如果我们问 LDC1101EVM、您会介意吗?
我们的客户使用具有 线圈 S 的 LDC1101EVM:10mm、16匝、4mil 迹线、4mil 间距、2层、如以下文档 P24所示。
http://www.ti.com/lit/ug/snou136/snou136.pdf
然后、Fsensor=8MHz、L=24uH、 2π(fsensor=1/(Δ V*√L*C))、 Csensor 为15pF。
请参阅以下附件文件。
e2e.ti.com/.../20170323_5F00_LDC1101.pdf
Csensor 挡片显示"too small"为15pF。
那么、我们应该使用 大于 Csensor=100pF 的电容吗?
然后、当我们不需要测量 Rp 值时、可以添加"太小"指示吗?
此致、
大田松本