This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:quot 指示(&quot);小值指示(&quot);

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583566/ldc1101evm-indication-of-small-value

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101

大家好

如果我们问 LDC1101EVM、您会介意吗?

我们的客户使用具有  线圈 S 的 LDC1101EVM:10mm、16匝、4mil 迹线、4mil 间距、2层、如以下文档 P24所示。
http://www.ti.com/lit/ug/snou136/snou136.pdf

然后、Fsensor=8MHz、L=24uH、 2π(fsensor=1/(Δ V*√L*C))、 Csensor 为15pF。
请参阅以下附件文件。
e2e.ti.com/.../20170323_5F00_LDC1101.pdf

Csensor 挡片显示"too small"为15pF。
那么、我们应该使用 大于 Csensor=100pF 的电容吗?

然后、当我们不需要测量 Rp 值时、可以添加"太小"指示吗?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们猜您的团队太忙了、但您能给我们回复吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    根据 DS 第9.1.3节,Csensor 必须大于100pF。

    当 C = 15pF 时、Rp 将过高、超出限值。