This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:TDC1000 - 4MHz 时无 PGA 增益?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583359/tdc1000-tdc1000---no-pga-gain-at-4mhz

器件型号:TDC1000

我们对 TDC1000在1MHz 下工作进行了一些测试、测试结果很好。 现在、我们将转向4Mhz、并在接收端看到问题。 根据数据表、 增益低于12dB 10MHz 或更高时 PGA 放大器的带宽。 然而、使用信号发生 器在 PGA IN 引脚注入信号并测量输出(电路中无滤波器)处的电平、它已经在1MHz 时开始滚降、在4Mhz 时没有剩余增益(增益设置为12dB)。  那么、是什么导致了这个问题呢?

您是否能够详细说明从1MHz 传感器迁移到4MHz 传感器时需要在 TCD1000中设置什么?  或者、我们可能做得不对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将在实验室中测试该内容并返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PGA 输出上使用的负载是多少? 您能否保存与 GUI 一起使用的配置文件或寄存器设置转储?

    谢谢、