Other Parts Discussed in Thread: TDC1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 我们对 TDC1000在1MHz 下工作进行了一些测试、测试结果很好。 现在、我们将转向4Mhz、并在接收端看到问题。 根据数据表、 增益低于12dB 10MHz 或更高时 PGA 放大器的带宽。 然而、使用信号发生 器在 PGA IN 引脚注入信号并测量输出(电路中无滤波器)处的电平、它已经在1MHz 时开始滚降、在4Mhz 时没有剩余增益(增益设置为12dB)。 那么、是什么导致了这个问题呢?
您是否能够详细说明从1MHz 传感器迁移到4MHz 传感器时需要在 TCD1000中设置什么? 或者、我们可能做得不对吗?