This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC1128:DDC1128 EVM 关于磁通清洁

Guru**** 1202550 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC1128, DDC1128EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/581288/ddc1128-ddc1128-evm-about-flux-cleaning

器件型号:DDC1128

您好的支持团队。

我的客户正在评估 EVM 和客户  电路板上的 DDC1128。

他得到的结果是、在低(非零)输入电平下、输出数据下降到零代码(仅在客户  的电路板上、而在 EVM 上)。

我们认为 、因为尚未在客户的电路板上执行磁通清洁。  

因此,我们有一个问题。

是否对 DDC1128EVM 执行了磁通清洁过程?

如果您能回答我的问题、我将不胜感激。

此致。

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Higa、

    我们已收到您有关 DDC1128EVM 的查询。
    我正在研究这个问题、并将在明天返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Higa、

    我被告知、对 EVM 板进行了深度清洁、以清除 BGA 下的所有助焊剂残留物。
    低输入电平下的输出数据下降至零意味着在将输入拉至接地或类似位置的 BGA 下存在污染。 一旦客户输入足够的电流来克服这一问题、他们就会看到输入非零。

    请让客户在其电路板上进行助焊剂清洁、并检查这是否解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,阿鲁尔-圣

    很抱歉耽误你的答复。

    如果可以、我还有一个问题要问您。

    哪种清洁或不清洁是焊球的磁通?

    此致。