请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC1128 您好的支持团队。
我的客户正在评估 EVM 和客户 电路板上的 DDC1128。
他得到的结果是、在低(非零)输入电平下、输出数据下降到零代码(仅在客户 的电路板上、而在 EVM 上)。
我们认为 、因为尚未在客户的电路板上执行磁通清洁。
因此,我们有一个问题。
是否对 DDC1128EVM 执行了磁通清洁过程?
如果您能回答我的问题、我将不胜感激。
此致。
千兆