Other Parts Discussed in Thread: AFE4400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4400 您好!
我想知道 AFE4400/03时序详细信息、它们是相同的时序规格
在 AEF4404 D/S 中、表7 (接收器时序详细信息)上的 T5和表8 (ADC_RDY 时序详细信息)上的 T6进行了说明。
我认为 T5 (ADC 转换阶段的持续时间)和 T6 (要开始的第四个 ADC 复位阶段的末尾)
ADC_RDY 脉冲)的输出电压将如下所示、
AFE4400/03的 T5 (ADC 转换阶段的持续时间)
(1/4)*脉冲重复周期(最小值)
AFE4400/03的 T6 (第四个 ADC 复位阶段结束至 ADC_RDY 脉冲开始)
(1/4)*脉冲重复周期(最大值)
这些是正确的吗?
我还想知道 AFE4400/03的 T6的典型值。
谢谢
开始