This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:有关时序规格的问题

Guru**** 2619305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/581548/afe4400-questions-about-the-timing-specs

器件型号:AFE4400

您好!

我想知道 AFE4400/03时序详细信息、它们是相同的时序规格

在 AEF4404 D/S 中、表7 (接收器时序详细信息)上的 T5和表8 (ADC_RDY 时序详细信息)上的 T6进行了说明。

我认为 T5 (ADC 转换阶段的持续时间)和 T6 (要开始的第四个 ADC 复位阶段的末尾)

ADC_RDY 脉冲)的输出电压将如下所示、

AFE4400/03的 T5 (ADC 转换阶段的持续时间)

(1/4)*脉冲重复周期(最小值)

AFE4400/03的 T6 (第四个 ADC 复位阶段结束至 ADC_RDY 脉冲开始)

(1/4)*脉冲重复周期(最大值)

这些是正确的吗?

我还想知道 AFE4400/03的 T6的典型值。

谢谢

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    您对 T5和 T6是正确的、但是 T5可以设置为:
    T5 + ADC_RREST_Width =(1/4)*脉冲重复周期。
    由于 ADC_RDY 由器件自动生成(查看最后一个 CnV 端)、因此 T6通常为(最后一个 CnV 宽度的宽度)+(ADC 复位脉冲宽度)。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Prabin San、

    感谢您的评论。

    因此、您的意思是 AFE4400/03的 T6典型值(第四个 ADC 复位阶段结束到 ADC_RDY 脉冲开始)
    将是(最后一个 CnV 宽度的宽度)+(ADC 复位脉冲宽度)?

    谢谢、

    开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    是的、没错。

    此致、
    Prabin