请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC0851EVM 主题中讨论的其他器件: LDC0851
您好!
我们的一位客户正在评估LDC0851EVM。
如您所知、LDC0851EVM 用户指南 PG6"表2-3。 LDC0851EVM 传感器参数"。
提到" 9.5MHz 时的电感"为8.65uH。
同时、我们尝试使用"DC_Tools-ext30.xlsx"工作表
"感应传感设计计算器工具"的"SPREC_Sensor_Designer"。
www.ti.com/.../slyc137
在此工作表中、我们选择 LDC 器件至 LDC0851以及参数
但是、我们无法将"无目标的总电感"调整到8.65uH。
请告诉我们应该选择哪些参数
获取Excel 工作表上的数据表值(8.65uH)。
此致、